This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用数字电位计生成高转换率脉冲。

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568498/generating-high-slew-rate-pulse-using-digital-pot

您好,

对于特定应用,我需要生成具有以下标准的控制脉冲

脉冲频率应可控制(高达50kHz)

2.脉冲宽度应可控制

脉冲的电压电平应可控制(约0-2V)

我附上了手写的图表。

附注:我是这 方面的新员工,任何建议都很有帮助

谢谢你

此致曼努纳特一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath,


    我把这篇文章移到I2C论坛。 像TPL0401这样的数字电位计通过I2C论坛提供支持(即使电位计通过SPI进行控制)。

    时钟和计时论坛中可能会有适合您需求的产品,但我对他们的产品线不是很熟悉。 您可能还想在那里张贴您的规格,以查看他们是否有解决方案


    吴若瑟