请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E大家好,
客户需要选择能够将 千兆位以太网转换为光纤的IC。 带宽为1Gbit/s 通信为全双工。
客户将使用此事例更换RJ45事例。
问题1:您能否 推荐合适的IC?
问题2:我们是否有一个IC或外壳,可以 将 千兆位以太网转换为光纤,还可以将 光纤转换为 千兆位以太网?
如果我们有,请 推荐一款能够满足客户要求的合适IC。
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)