This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2421:关于查看DS92LV2421的sch

Guru**** 2917170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, DS92LV2421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568165/ds92lv2421-about-review-the-sch-for-ds92lv2421

部件号:DS92LV2421
主题中讨论的其他部件:DS92LV2422

尊敬的支持团队:

我 的客户 正在使用DS92LV2421和DS92LV2422通过6 m  绞线传输2.78M LCD信号和其他低速控制信号,下面是它们的sch,  能否帮您检查是否有问题? 主要问题如下所示:Tks a lot!

1、6 m 距离,除LCD信号外,还传输蓝牙IIS, 串行端口信号和 一些正常的低速 控制信号(代码开关),是否正常?

 2、有几个IO端口2421/2522未2522未使用,是否可以浮动? 2422 clkout是否可以浮动?   
3、如何配置BISTEN、RFB、CONFIG、IDX?
4、LCD运行速率约为2.8Mhz,使用50M CLOCKIN?
5、这两个芯片是否接近EOL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    我复习了原理图,我最大的问题是选择CLKIN晶体,而不是LCD面板上的同步CLK信号。 请参阅下面的回答,尤其是问题4。

    请参阅以下答案:

    1.电缆是哪种类型,电缆中不同信号之间的隔离效果如何? 如果电缆只是双绞线,则在远距离发送信号时可能会遇到困难,除非电缆屏蔽以降低串话风险。 但是,由于信号以相对较低的频率工作,我认为您可以使用6 m。

    2.如果IO端口未使用,请检查数据表以确定引脚浮动时的默认操作是否仍然可接受。 通常,缺省情况下,IO端口未连接时的操作是下拉式操作。 为什么要浮动CLKOUT? 这些器件的用途是在DS92LV2421端使用CLKIN进行频闪灯输入数据,然后在DS92LV2422端使用CLKOUT进行频闪灯输出数据。 我会调查不使用CLKOUT的目的,因为此请求并不常见。

    3.开机时,BISTENN应绑定在低电平位置(或保持浮动),以禁用BIST以进行正常操作。 DS92LV2421的RFB应根据传入数据是在CLKIN的上升沿还是下降沿上进行选通而设置。 同样的概念也适用于DS92LV2422的RFB。 最后,由于客户未使用CI[3:1]信号,因此可将CONFIG[1:0]设置为'00'或'01'。 ID[x]取决于是否使用SMBus通信。 由于原理图中没有显示SDA/SCL连接,因此该引脚可以保持浮动。  

    4.我认为不能使用50兆赫时钟。 有时,如果传入数据速率低于这些设备支持的时钟速率,客户会在像素时钟的谐波下对传入数据进行过采样,以便CLKIN速率在设备操作范围内。 如果传入信号以2.78 Mbps到达,则需要使用谐波时钟,例如2.78 x 4 = 11.12 MHz。 此外,此时钟应数据同步。 我担心在原理图中使用晶体连接到CLKIN,因为这与传入的LCD数据不同步。

    5.没有计划终止使用这些设备。

    此致,

    Michael