This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:输入电压超过绝对最大额定值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32, AM26C31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568639/am26c32-input-voltage-exceeding-the-absolute-maximum-ratings

部件号:AM26C32
主题中讨论的其他部件: AM26C31

大家好,

我们的客户在中继器系统中将AM26C32接收器与AM26C31配合使用。

有时,他们会遇到这样的问题 :系统中的另一个设备可以向中继器注入高达+/-15V的电压。 这超过了设备的绝对最大额定值。

问题是:

除了6.1 章节中的注释(1)(用于写入设备可能已损坏)之外,我们能否预测在此情况下的故障模式?

输入处的高压是否会传播到 中继器的输出?

此致,

Mizanur Chowdhury
中央应用工程师和大众市场FAE
东欧(捷克,拉脱维亚,立陶宛,波兰和斯洛伐克)
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mizanur,

    高达+/-15V可能不会损坏设备(特别是在接地未移位时),因为它仅比绝对最大值高1V。

    但是,它可能会断裂,最可能的结果是对地短路或泄漏。 AM26C31数字输出极不可能过压。