This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:液位移

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566841/pca9306-level-shift

部件号:PCA9306

团队成员,您好!

下面是PCA9306的典型应用,开关始终处于启用状态。如果信号从1.8V侧传输到3.3V侧,当存在1.8V高电平输入信号时,您知道我们的部件的Ron约为3.5欧姆,因此在 1.8V和3.3V之间有3.5ohm+ RPU电阻。 由于我们这部分的Ron是很小的,所以3.3V输出电压应非常接近1.8V电平,那么输出如何转换到3.3V电平呢?

1.对于此应用程序,应始终启用交换机,并且Ron始终约为3.5欧姆,对吗?

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    我想您可能会忽略部分赛道。 在I2C从总线或主总线的SDA和SCL线路上,有一个MOSFET导线接地(漏极开路配置见下图)。 此内部FET形成带有上拉电阻的分压器。 当FET门为低电平且FET关闭时,数据或时钟上的电压实际上就是电源电压。 Ron提供了两种不同偏见之间的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    谢谢,您的意思是,当存在低电平信号时,开关打开;当存在高电平信号时,开关应关闭,正确吗? 您能不能详细描述哪个引脚连接到Vcc,哪个引脚连接到您提供的电路的SDA/SCL引脚?

    此致,

    南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:
    您在第一篇文章中所附的图表显示了PCA9306在您的应用中是如何连接的。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    下图举例说明了如何将低位从I2C总线主控传递到另一I2C总线设备。  基本上,当需要低位时,内部FET的栅极会获得逻辑高信号,从而拉动连接SDA的节点并降低上拉电平。  它不会为零,因为内部FET也有一个Ron值,但我将接近0V。  启用PCA9306后,这也会使sda2节点处于低位。  sda2节点将不是0V,但它将足够低,以满足接收I2C总线设备的VIL (低电平输入电压)要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Patrick:

    非常感谢,我介绍了从一侧到另一侧的低比特传球,但您能否解释一下高比特传球的原理?

    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    下图应说明这一概念。  如果您利用叠加原理并简化电路,您可以看到带有上拉电阻器的内部MOSFET形成分压器。  由于FET的电阻较大(比上拉电阻高100倍或更多),因此上拉电压下降的情况非常小。  因此,I2C总线的引脚的电压应非常接近电源电压。  已启用的PCA9306的内部电阻(Ron)在两个电源之间提供了桥接。