This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001应用程序问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568303/xio2001-xio2001-application-question

部件号:XIO2001

您好,先生,


XIO2001最大值可以同时支持三个PCI设备,对吗?


总线       带宽(正向)       带宽(双向)

PCI         133MHz                                             (133MHz)

PCIex1250      MHz                                             500MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,所有设备共享每个总线。 PCIe是点对点连接,因此不存在共享;但在PCI总线上,一次只能传输一个设备。

    使用XIO2001 (或任何其它网桥),单个PCI总线的输出频率不可能超过133 MHz (减去开销)。
    要同时允许多个PCI设备,您需要多个PCI总线(即多个桥接器)。