This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:每次开机时都会重置TCA6408A

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567976/tca6408a-tca6408a-resets-every-time-i-power-on

部件号:TCA6408A

因为我使用 的是TCA6408A GPIO IC。 它有3个寄存器配置, 输入 和输出寄存器。每次开机时,它都会自动重置为输入模式,并且所有8个引脚都配置为读取值。如果它们   在硬件中以任何方式都可以使其保持恒定的4个引脚输入以读取值,4个引脚用于读取 正在写入输出值。请尽快通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivalingaraju您好!

    TCA6408A具有通电复位功能,如数据表的8.4 1部分所示。 因此,每次开机时,将恢复默认值。 我认为您正在尝试降低功耗。 因此,在这种情况下,您可以考虑在初始配置寄存器后将设备置于待机模式。 必要的待机条件在数据表的6.5 部分中定义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick Simmons:

    我很高兴看到您的回复,先生,我参考 了数据表的8.4 第1节 ,我找到了有关如何进行重置的信息。 在您的回复中,您告诉 "每次开机时,默认值都会恢复。"  而不是设置 输出的4引脚和输入的4引脚,它必须保持其状态,即使在关闭电源 和打开电源之后也是如此。 是否可以,请提前回复我,谢谢。等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivalingaraju您好!

    遗憾的是,由于这些设备没有非易失性存储器,因此您无法使用这些设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Patrick Simmons。