This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC选择

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567545/the-ic-select

主题:LMH0324中讨论的其他部件

大家好,

客户需要为 CAT5电缆连接器选择IC。

以下是 客户 的要求:

1. CAT5电缆连接器

2.视频分辨率:1920x1200@1200@60Hz (30M),1600x1200@1200@60Hz (150 m),1280x1024@1024@60Hz (300 m)

3. 电源:5V DC

4.视频输出:VGA接口

5.支持音频输出

6.支持最大300 m  

7.工作温度:-55°C至125°C  

您能否 推荐合适的IC?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    是否有人看到我的问题? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    对于150 - 300米的CAT5电缆来说,不是一个好选择,衰减和噪音会过大。
    也许将高质量同轴电缆与我们的某些SDV设备一起使用可能是一种局部解决方案。
    温度范围也相当有限,大多数器件的工业温度范围限制在-40 - 85C之间。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢您的回复。 您是否可以推荐SDV设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMH0324可在1.485 Gbps下均衡高达280米的75欧姆同轴电缆。

    类似的设备位于 :www.ti.com/.../serial-digital-interface-products.page  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    Lee指出,CAT5电缆比普通B1694A 75欧姆同轴电缆更有损。 使用同轴电缆75欧姆可能是更好的选择。 LMH0324在我们的产品中具有最长的1.5G 75欧姆电缆。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasser和Lee,

    感谢你的帮助。