This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD485E:更具体的保守电缆长度(比提供的图中合理估计的长度)

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD485E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568383/sn65hvd485e-more-specific-conservative-cable-lengths-than-are-reasonably-estimable-graphically-from-the-provided-figure

部件号:SN65HVD485E

您好,TI:

我有一个具有SN65HVD485的RS-485工业控制应用,它可以受益于更高的比特率(bps),但同时最大电缆长度也是该应用的重要规范。

 TI慷慨提供的SN65HVD485E数据表提供了一个图“图19. 电缆长度与数据速率特性",其灰色区域指定 了保守特性最大 电缆长度 与比特率。

我必须承认,我在阅读日志图解时有点生疏,所以如果没有额外的网格线,我目前很难以图形方式估计具体值。

请告诉我,在以下比特率下,这一保守特征区域的最大电缆长度(以英尺为单位)估计为多少:

 9600 bps

11.52万 bps

92.16万 bps

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    当然,我可以在这里提供一些细节。 在9600 bps时,您的频率足够低,因此与任何顺序更高的频率相关衰减效应相比,布线的直流电阻对最大距离的限制更大。 此限值对应于"保守特性"的水平边界,即4000英尺。 在115.2 kbps下,您刚刚开始看到与频率相关的效果;最大距离约为3500英尺。 在921.6 kbps下,由于电缆中的频率衰减较高,限制将介于400英尺和500英尺之间。

    请记住,这些是RS-485标准基于典型收发器和布线的准则。 曲线有助于快速了解哪些是可实现的,哪些是不可实现的,但它不需要被视为一个硬性和快速的规则。

    我希望这会有所帮助-如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大,

    非常感谢! 这正是我需要知道的。

    如果有一个文档部门可以处理请求:至少对我来说,增加图表的大小并 绘制小对数网格线对我有帮助,对其他人也可能有帮助。

    这是我第一次使用TI e2e,我对您的反应如此迅速和彻底感到惊讶。 TI在我的书中已经有了很多积分,但它只是获得了更多积分。

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,

    谢谢! 我想你们对小网格线有一些好的反馈;这将使解读原木/原木图解变得容易得多。 我将在下一次发布数据表的修订版时记录一下,以了解如何将其合并。

    最大