This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:正在请求连接详细信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568185/p82b96-requesting-for-connection-details

部件号:P82B96

您好,

我们已将P82B96列入候选名单,用于我们的应用,该应用将在距离上超出I2C距离。  但我需要知道为什么I2C线路有四条线路。

连接从属设备时,我有SX和Sy。 要通过距离发送,我有Tx,Ty,Rx和Ry. 我想知道为什么我们有四条线路,以及如何连接这些线路以发送SDA和SCL>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kiran:
    P82B96设计用于延长电缆/印刷电路板长度,分离Rx和Tx允许使用光电隔离器实施。 大多数光耦合器不是双向的,这就是为什么Tx和Rx在芯片上分离,如果您想在不使用光隔离的情况下进行双向通信,则需要连接在一起。 Tx/y Rx/y端的驱动强度比SX和Sy端强得多。 它最多可支持4000pF。
    Francis Houde