主题中讨论的其他部件:TPS6.5982万, HD3SS460
您好,TI:
我目前正在将TPS6.5982万 EVM 与aardvard I2C/SPI编程器配合使用。
对于软件,我正在使用TPS6.5982万应用工具生成.pjt和.bin文件
要对EVM进行编程,我正在使用主机接口实用程序工具
我能够通过SPI看到EVM,并且可以读取TPS中的寄存器,因此我相信接口工作正常。
要生成图像,我将执行以下操作
-
使用应用程序自定义工具生成新的项目文件。 我使用TPS6.5982万_HD3SS460_DFP_FULL 2_10.TPL作为我的启动项目。
-
我生成闪存映像二进制文件和低区域映像文件。
-
然后使用主机接口工具对具有低映像bin文件的闪存进行编程
但是,我无法在EVM上对相关闪存进行编程,而且我不确定我在程序中做了哪些错误的操作。
或者,我的映像中是否有不允许我对SPI闪存进行编程的内容(通过I2C接口间接进行编程)
我已附加.pjt和.bin文件。 是否有任何方法可以获得一些电话支持,以讨论有关对EVM进行编程的问题...这正成为我们的一个关键的展示障碍…。
此致,
伙计
e2e.ti.com/.../TPS6.5982万_5F00_lrb.zip