This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:当IC未通电时(VCC=0),我们能否在RINx引脚(RS232线路数据输入)上应用RS232电平。

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568335/max3243-could-we-apply-a-rs232-level-on-rinx-pin-rs232-line-data-input-when-the-ic-is-not-powered-vcc-0

部件号:MAX3243

您好,

在项目中,我想使用MAX3243 IC。  在特定情况下,MAX3243未通电,而存在RS232信号(由RS232外围设备施加)。

所以我有两个问题:

IC未通电时(VCC=0),我们能否在RINx引脚(RS232线路数据输入)上应用RS232电平。

当Vcc=0V时,RINx引脚的输入阻抗是多少?

谢谢

Sylvain B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sylvain,

    所有RS-232设备在RS-232设备未通电时均接受Rin电压。
    Rin的输入阻抗通常为5000 欧姆至地电阻。 与开机相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron,

    感谢您的回答。
    此致

    Sylvain