This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:1.2 TPS-V模式

Guru**** 2930550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568238/tps2549-1-2-v-mode

部件号:TPS2549
主题: TPS2546中讨论的其他部件

您好,

我知道TPS2549(& TPS2546)支持1.2 -V模式。

当这些器件为1.2 -V模式并与相应器件相连时,这些器件可提供mroe 2A。

正确吗?

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的测试数据未显示任何电压超过2A的1.2V模式设备。 但同样,确定充电电流的不是TPS254x,而是便携式设备,它会消耗充电所需的电流。 TPS254x仅通过Ilim设置对充电电流施加最大限制。