请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA9539-Q1 您好,
我正在使用 TCA9539QPWRQ1,此端口已实现i2c到GPIO的转换。 我 想知道如何处理未使用的GPIO 引脚?
对于去耦电容器没有任何建议。您是否可以建议我使用去耦电容器?
我正在为此使用5V直流适配器电源。如何为此IC进行工作台设计?
是否有关于如何选择开环的应用说明?如果有,请提供链接。
谢谢
Ashutosh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用 TCA9539QPWRQ1,此端口已实现i2c到GPIO的转换。 我 想知道如何处理未使用的GPIO 引脚?
对于去耦电容器没有任何建议。您是否可以建议我使用去耦电容器?
我正在为此使用5V直流适配器电源。如何为此IC进行工作台设计?
是否有关于如何选择开环的应用说明?如果有,请提供链接。
谢谢
Ashutosh