This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:TUSB321不能与C型3.1 电缆一起使用

Guru**** 2961840 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568094/tusb321-tusb321-not-working-with-type-c-to-c-3-1-cable

部件号:TUSB321
主题: HD3SS3212中讨论的其他部件

大家好,

我的设备将TUSB321用作 HD3SS3212的UFP。  使用C型到3.0 电缆时一切正常,但使用C型到C型电缆时,我无法检测到。

有什么想法吗?

-Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我注意到,无论C型至C型电缆插入CC1和CC2线路的方向如何,都显示相同的电压。 不应该只有一条线路显示电压?
    -Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    您是否使用了多条电缆? 请在连接过程中发送VBUS,CC1,CC2和ID信号的范围捕获。

    此致,
    迭戈。