This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001是否可以用作PCI到PCIe桥接器?

Guru**** 2547590 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568114/xio2001-can-the-xio2001-be-used-as-pci-to-pcie-bridge

部件号:XIO2001

尊敬的团队:

我的客户正在寻找PCI到PCIe桥接器。

XIO2001是否也可用作PCI --> PCIe桥接器?

或者,我们是否有PCIe --> SATA桥接器?

数据速率为80Mbps读/写  

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不能,XIO2001不可逆。
    本组中没有任何PCIe到SATA,我们可以通过xHCI USB主机控制器+ USB到SATA桥接器提供双芯片解决方案。
    此致