This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:P82B96中继器配置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567082/p82b96-p82b96-repeater-configuration

部件号:P82B96

能否确认P82B96可以按照所附图表中的指示配置在菊花链中?

此致,

Sean

e2e.ti.com/.../P82B96-DAISY-CHAIN-EXAMPLE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,您好!

    很抱歉回复延迟。  我在您的示意图中看不到任何拉线。  假设您有正确的上拉,则配置应正常工作。  

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:

    是的,包括上拉按钮,但为清晰起见未显示。 我提出这个问题的原因是,数据表中除了第3页(第2段)的简短陈述之外,没有关于此连接方案的说明: P82B96的SX/Sy端用于I2C主从设备的I2C逻辑电压电平,或者用于第二个P82B96的Tx/Rx信号(如果需要)"...我假设这表示菊花链正常?

    Sean