This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567489/tca9548a-tca9548a

部件号:TCA9548A

尊敬的团队:

我是否可以同时在不同的I2C总线上拉两个不同的电压?

例如,在SC0上使用3.3V,在SC1上使用1.8V。

应该可以,对吧?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim,
    是的,您可以执行此操作,但必须注意VCC的设置。 将其设置为最低VDPU电压。
    Francis Houde