This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:通过SN65DSI84和DS90UB905将MIPI信号传输到LVDS面板...

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567861/sn65dsi84-mipi-signal-transmission-with-sn65dsi84-and-ds90ub905-to-lvds-panel

部件号:SN65DSI84

德拉斯,

我的客户想要使用SD65DSI84将MIPI转换为LVDS,并将DS90UB905连接到LVDS面板,即内部的DS90UB906。

但是,他失败了,面板上没有任何显示。

当使用SN65DSI84 PATTEN作为信号源时,他们可以在面板上看到PATTEN。 这意味着从SN65DSI84输出到面板的迹线正常。

另一项测试是使用MIPI到RGB888 IC从相同的MIPI信号提供RGB888信号,然后连接到DS90UB907和面板,此连接没有问题。

我的问题是,为什么SN65DSI84无法将同一个MIPI源转换为LVDS,然后通过DS90UB905传递到面板?

这种连接是否可行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Peter,  

    首先,在断言EN引脚之前,确保客户已将MIPI输入驱动至LP11 (所有MIPI DSI差分对的P和N对驱动至单端高~1.2V)。

    此外,根据 DSI调谐器工具(“输出”选项卡)生成的建议,验证DSI视频源(APU)提供的计时配置是否正确。DSI8x不会重新对齐计时。 输出到LVDS接口时,输入上的线路时间(从APU水平同步到下一个水平同步计时)将保留。  如果行时间与工具计算的时间不同,这将导致问题。  即使DSI源以突发方式输出流,DSI源也必须用空白数据包(或LP11)填充其余的线路时间,以满足线路时间要求。

    此致