This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:电缆驱动器的3G-SDI解决方案

Guru**** 2819675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567612/lmh0303-3g-sdi-solution-of-cable-driver

零件号:LMH0303

是否存在符合以下请求规范的匹配设备?

----------------

①Input规格

・输入/输出标准:CML(FPGA SER输出)

Rterm:100Ω

・数据速率:2.97Gbps

・行车线#:4行车线

・编码:8B10B.

②Output规格

・输入/输出标准:CML(FPGA SER输出)

Rterm:100Ω

・强调输出

③Other

・接口:3G SDI

・电缆长度:9 m

----------------

我搜索了LMH0303和另一个系列设备,但没有找到匹配设备。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    您是否正在寻找聚合器或"齿轮箱"设备? 从您的描述来看,我不确定您是在寻找某种类型的4英寸-> 4英寸解决方案,还是正在寻找4英寸-> 1英寸解决方案。 如果您可以参考其他供应商提供的同类设备,我们将更好地了解您正在寻找的设备。

    这也将帮助我们识别您正在搜索的产品类型。 目前,我无法将您的设备规格归入电缆驱动器或电缆均衡器类别。

    谢谢!

    Michael