This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:最小数据速率

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567838/sn75dp139-minimum-data-rate

部件号:SN75DP139

团队,

SN75DP139数据表列出了0.25 Gbps的最低数据速率。  这种限制的原因是什么?  是否可以降低数据速率?

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DisplayPort信号是交流耦合的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    最低分辨率640x480p使用25.175MHz的时钟速率,即每条通道0.2.5175万Gbps。

    因此,DP139 可以毫无问题地支持所有解决方案。

    此致