This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800A:DS125BR800A上的均衡器电平

Guru**** 2631395 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR800A, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567477/ds125br800a-eq-levels-on-ds125br800a

部件号:DS125BR800A
主题中讨论的其他部件: DS125BR820

您好,

  • DS125BR800A数据表显示EQ控制有256个级别,但表3仅列出了一些选项。 是否有更完整的256个设置列表?
  • 中继器的最小输入均衡器设置相当高。 是否有办法关闭EQ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    没有方法可以完全绕过DS125BR800A均衡器。  最小设置可在较高的数据基时将增益降低到~ 3 dB。  这种均衡水平将很好地处理衰减很少或没有衰减的信号。

    均衡表代表了可用设置的良好横截面。  特别是在较低的增益级别,没有更好的设置可用。  

    DS125BR820可降低增益,并与引脚兼容,从而降低均衡级别。

    此致,

    李