This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:DS90UB913A-DS90UB914A:不能在BIST模式下进行I2C通信

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567885/ds90ub914a-q1-ds90ub913a-ds90ub914a-can-not-i2c-communicate-at-bist-mode

部件号:DS90UB914A-Q1

尊敬的支持团队:

我使用913A-EVM和914A-EVM。

按照以下顺序,I2C通信被锁定。

-操作模式为PCLK模式。

-PCLK针脚处没有时钟。

第一步:BISTEN =0

  我可以通过I2C访问DS90UB913A。

第二步:比斯顿=1

  我无法通过I2C访问DS90UB913A。

  锁销为0。

第三步:BISTEN =0

  我无法通过I2C访问DS90UB913A。

我通过PIN和寄存器尝试了BIST模式,但状态相同。

这种状态是否正确?

此致,

 杉山先生