This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE502A:在不同的主板上级联其中两个

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE502A, TUSB522P, TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567293/sn65lvpe502a-cascading-two-of-them-on-different-boards

部件号:SN65LVPE502A
主题中讨论的其他部件: TUSB522PTUSB501

您好,

在我的系统中,有两个USB3通道以这种方式构建:

----------------

COMEX模块:

1) USB3主机(英特尔芯片组)

2) COMEX连接器

----------------

机层板:

3) COMEX连接器

4) SN65LVPE502A转子

5) Samtec连接器

----------------

I/O板:

6) Samtec连接器

7) CM扼流圈+ TVS二极管

8) USB3 I/O连接器(坚固型)

----------------

9) 3米长的USB3电缆

----------------

10) USB3设备(USB闪存盘,SDD等)

----------------

由于我在使用3米电缆(而不是短30 cm 电缆)时遇到了一些设备的问题,我正在考虑在6到7之间的I/O板上插入第二个驱动器的选项(我不希望重新设计机层)。

问题1:这样的解决方案是否有意义?

问题2:我可以使用第二个SN65LVPE502A吗? 我在另一条线程中看到了答案,其中有一个类似的问题,建议使用TUSB522P。 关键是我需要扩展温度设备(-40/+85°C),目前我无法从标准供应商(Digikey,Mouser,Avnet)找到任何TUSB522PI。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luca,

    由于在级联中进行了重新驱动,我们已经看到客户在多个协议中使用此方法。

    不再推荐LVPE502和LVPE512,新设计应使用TUSB522P

    TUSB522PI尚未推出,应于3月底推出,同时,您可以使用TUSB522P进行设计,并在工业样品到达时进行替换。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    我忘记了一些重要的东西:

    LVPE501和LVPE512不能用于级联。
    TUSB522P可用于级联。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Moises,

    非常感谢您的回答。 在您的第二篇文章中,您提到了LVPE501,据我所见,它是一个PCIe驱动器。 您的意思是LVPE502吗?

    除此之外,我担心的是,我希望避免重新设计承载SN65LVPE502A的运营商(已在生产中)。 但是,如果我理解正确,您说的是在LVPE502A之后级联另一台设备不起作用,无论使用哪种设备,对吗?

    因此,请明确指出,以下解决方案都不起作用:

    主机--> SN65LVPE502A --> SN65LVPE502A -->设备

    主机--> SN65LVPE502A --> TUSB522PI -->设备

    主机--> SN65LVPE502A -->(TUSB501 + TUSB501)-->设备      (由于TUSB501已投入生产,这可能很好)

    并且只有以下选项有效:

    主机--> TUSB522PI --> TUSB522PI -->设备

    主机--> TUSB522PI -->(TUSB501 + TUSB501)-->设备

    主机-->(TUSB501 + TUSB501)--> TUSB522PI -->设备

    主机-->(TUSB501 + TUSB501)-->(TUSB501 + TUSB501)-->设备

    对吗?

    事实上,由于TUSB522PI与SN65LVPE502A的引脚对引脚兼容,我可以考虑将其组装在机架上。 这是可以做到的,但我担心等待工业版,因为3月底对我来说有点晚了。

    再次感谢您的帮助。

    此致

    Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luca,

    您提到的工作配置应该可以正常工作。
    此配置可能工作正常,但尚未进行扩展测试,您可以自行承担风险。
    主机--> SN65LVPE502A -->(TUSB501 + TUSB501)-->设备

    建议相同,使用TUSB522P进行设计,等待工业版本推出。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,Moises,谢谢,对我来说,这个问题已经解决了。
    此致
    Luca