This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT22:IBIS模型的请求

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT22, SN65EPT23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566205/sn65lvelt22-request-of-ibis-model

部件号:SN65LVELT22
主题中讨论的其他部件:SN65EPT23SN65EPT22

您好,

我的客户正在请求以下设备的IBIS模型。
-SN65LVELT22D
-SN65LVELT23D

我搜索了TI网站,但找不到它。
是否有办法获得这些设备的IBIS模型?
或者我应该联系当地的TI FAE吗?

此致,
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我找到了以下设备。
    SN65EPT22
    这款设备似乎与SN65LVELT22D的引脚兼容,而且功能相同。
    它是否引脚兼容?

    SN65EPT23
    似乎此设备与SN65LVELT22D及其功能相同的设备具有引脚兼容性。
    它是否引脚兼容?

    为这两种设备提供IBIS模型。
    因此,如果SN65LVELT22D和SN65LVELT23D没有IBIS模型,
    我是否应该向客户推荐SN65EPT22和SN65EPT23?

    此致,
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,g.f

    要求提供这些设备的IBIS模型。

    模型准备好后,我会尽快与您再次见面。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    非常感谢您申请IBIS模型。

    如果您不介意,您能否告诉我们时间表
    当我们可以获得IBIS模型时。
    因为如果需要一段时间,也许我们应该推荐其他功能相同的设备
    已向客户提供了哪种IBIS模型。
    我很抱歉提出这样一个问题。

    祝您一切顺利,
    G.F.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,g,f,

    此型号的预计时间表为2017年2月3日。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gerardo,

    感谢您的回复。
    我明白了。
    我想我应该询问客户是否可以等待。

    此致,
    G.F.