This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2541:可以从USB记忆棒读取,但无法枚举iPad

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2541, TUSB211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567759/tps2541-can-read-from-a-usb-stick-but-cannot-enumerate-an-ipad

部件号:TPS2541
主题中讨论的其他部件: TUSB211

我们有一个使用TPS2541的硬件设计。  CTRL引脚全部拉高。  我正在使用经过修改的USB电缆从我的笔记本电脑上的端口连接到我们的硬件。  只有USB电缆的数据针脚连接到我的主板。

我可以插入USB拇指驱动器,它们工作正常。  但是当我插入iPad时,我在Linux主机上遇到如下错误:

[USB] 44.5629万.280650</xmt-block>28.065万 3-3:使用xhci_hcd的新高速设备编号71
[USB] 44.5629万.400744</xmt-block>40.0744万 3-3:设备没有响应设置地址。
[USB] 44.5629万.612731</xmt-block>61.2731万 3-3:设备没有响应设置地址。
[USB] 44.5629万.820602</xmt-block>82.0602万 3-3:设备不接受地址71,错误-71

我不确定这里会发生什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅需确认一下,您的主板上的TPS2541 DP_OT/DM_OUT (上行)针脚连接到笔记本电脑,TPS2541 DP_IN/DM_In (下行)针脚连接到iPad或USB记忆棒? 您是否通过TPS2541电源开关为iPad供电(从输入引脚到输出引脚)? 5V电源的容量是多少(它是否足以为iPad供电?)? 您可以尝试监控iPad的电压,以确保其在与USB主机通信期间保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,DP_OUT转至主机(笔记本电脑),DP/DM转至iPad。

    我制作了一条新的(较短的)电缆,将我的笔记本电脑连接到TPS2541,它的可靠性大大提高。 我能够与iPad通信。 我担心USB信号对我的笔记本电脑来说不是很好。 TUSB211是否有助于改善信号?