This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:S参数测量

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567129/tusb1002-s-parameter-measurement

部件号:TUSB1002

大家好,

我在尝试测量芯片TUSB1002通道的S参数时遇到问题。

在数据表中,有一些由TI测量的S参数。 但是当我想这样做的时候,我发现如果芯片连接到VNA,它就不能在U0模式下工作。 似乎只有在检测到某些USB信号时才能打开芯片的通道。 因此,如何使用VNA测量S参数?

我用评估板做了一些简单的测试。 如果模式引脚为0 (反向模式之一),则芯片将持续消耗一些电流。 否则,当前级别相对较低,这表示信道未打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Muqi:

       您需要将两个RX差分对连接到50ohm单端终端。 我们的转接驱动器在建立任何连接之前,会不断检查这些终端是否存在。 有关这些终端的详细说明以及如何连接它们,请参阅USB3规格。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    我想知道您是否有任何想法可以禁用检查或使re-driver始终在U0模式下工作?

    非常感谢!

    Muqi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Muqi:

    您只需在RX差分对上提供终端电阻器,在主机端您已经拥有它们,由于主机的TX端接,只需连接另一侧的端接即可。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    非常感谢您的回复!

    Muqi