This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:如何通过寄存器将INT*的输出设置为低

Guru**** 2756505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567196/ds110df410-how-to-set-the-output-of-int-to-low-by-register

部件号:DS110DF410

您好,

客户希望在正常操作期间通过寄存器将INT*的输出设置为低。 我们可以通过注册来设置它吗?

此致,

加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    否,INT*是一个低活性输出,没有寄存器设置可更改此设置。 感谢您的提问!

    此致,