This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:DS110DF111引脚控制模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567532/ds110df111-ds110df111-pin-control-mode

部件号:DS110DF111

大家好,

我的客户希望在引脚控制模式下使用DS110DF111,并且工作速度为10.3125Gbps。

在数据表第4页中,它仅提到"在引脚控制模式下,DS110DF111设备以1.25 和10.3125Gbps的速度运行,并且具有有限的VOD和去重控制"。 这是否意味着我们不需要设置任何内容,它将默认以1.25 和10.3125Gbps运行?

或者我们是否需要将其选择为1.25Gbps或10.3125Gbps (找不到任何硬件设置来执行此操作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sai Loo:

    DS110DF111的默认数据速率为10.3125Gbps和1.25Gbps,因此无需更改任何设置即可锁定这些数据速率。 有关所有其他数据速率,请参阅7.5 DS110DF111数据表中的"DS110DF111 1.11 速率和振动设置"。

    此致,