This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的 设计中集成了2个SN65LVPE512 TI USB 3.0 驱动器,如下图所示。
为了优化EQ,OS和DE I的配置,Bert测试仪在一侧注入5 Gbps PRBS 11信号,并检查另一侧的眼图。
差分 信号的振幅为1000 mvp
我在两个转接驱动器(A和B)中更改相关的EQ,OS和DE,直到收到最佳的眼图。
当我更换主机并将PRBS信号注入到驱动器A时,因此当EQ1从NC (0 dB)更改为GND (7 dB)时,我看到眼睛的抖动按我的预期减少,但当我将EQ1更改为VCC (15 dB)时 眼睛 完全 被毁了,闭上了眼睛。
为什么会这样? 当EQ设置为15 dB时,为什么眼睛没有其他改善?在这种情况下,为什么眼睛会被毁?
此致,
NIR。
您好,NIR,
使用均衡器时,您必须选择均衡器以匹配通道中的损耗。
如果您的EQ很少,则无法恢复信号,如果EQ过多,则信号会过度均衡,眼睛会闭合。
如果可能,我们不建议将LVPE512用于新设计,请转至TUSB522p。
Dror Ha放了同样的票,我用同样的信息回复了那张票。
相关