This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2544:TPS2544 AS DCP:DP_OUT和DM_OUT引脚浮动或接地?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567654/tps2544-tps2544-as-dcp-dp_out-and-dm_out-pins-floating-or-grounded

部件号:TPS2544

您好,

我计划将TPS2544用作DCP控制器(无CDP)。 与其他选项相比,我更喜欢此芯片,因为它会在模式之间自动更改,即使在Divider1和Divider2之间也是如此。 由于我不使用分别为DM_OUT和DP_OUT的引脚2和3,我应该让它们保持浮动(这不会造成任何损害),还是可以将它们连接到接地以更好地散热到PCB (并增加ESD保护)?

我的配置是:CTL1=0;CTL2=0;CTL3=1;Ilim_sel=1。 我有一个22.6K电阻器连接到Ilim_HI,没有电阻器连接到Ilim_LO。

提前感谢。

此致,Samuel Lourenço

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以让它们保持浮动状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Eric。

    此致,Samuel Lourenço