This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:CP和C之间的差异

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566284/tl16c754c-difference-between-cp-and-c

部件号:TL16C754C

您好,

TL16CP754C和TL16C754C之间有何区别

www.ti.com/.../tl16c754c.pdf

数据表中对差异的描述在哪里?

此致,
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第2,3,4和5页介绍了这些差异。

    如表中所示,它们没有终端;TQFP封装没有足够的引脚使差异产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的回复。

    我理解。

    此致,  

    Seishin