This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:TX块的信号调节功能

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566855/dp83848k-signal-conditioning-function-of-tx-block

部件号:DP8.3848万K

您好,

在结构图中,TX侧有DAC。
我们是否可以通过DP8.3848万K寄存器调整此输出?
我找到了RX端的数字自适应均衡功能,但找不到TX端的类似功能或寄存器。


此致,
柳枝旭雅坂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝山,

    调整TX侧的DAC的目标是什么? 您是否正在尝试调整线路驱动器的VOD或执行诸如提供预强调之类的高级操作?

    我们对DP8.3848万中的VOD的控制有限,但我们无法控制预重。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob San,您好!

    目前,我们的客户在数据表级别评估我们的DP8.3848万K。
    如果遇到任何问题,他们希望调整VOD和转换速率。

    此致,
    柳枝旭坂
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝山,

    他们是否期望解决排放问题? 如果是这样,我们建议在遇到排放问题时更改布局,而不是进行VOD控制。 我们无法控制转换率。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob San,您好!

    谢谢你。 我了解设备无法控制转换速率。
    VOD振幅如何?

    此致,
    柳枝旭坂