This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:IO扩展器EVM上的输入损坏

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566408/tca6424a-input-damage-on-io-expander-evm

部件号:TCA6424A

大家好,

我正在使用IO扩展器EVM (特别是TCA6424A)进行一个新项目。 我已配置IO:

* P00,P02,P03,P04作为输出,带LED。
* P04,P5,P06,P07未连接。
* P10,P11,P12,P13,P14, P15,P16,P17,P20,P21作为输入。
* P22,P23,P24,P25,P26, P27作为输出。

当输入(从P10到P21)突然停止工作时,我正在检查电压。 我使用光耦合器隔离输入,它工作正常。 我在数据表中看到PXX端口具有5V容差,不是吗? 我无法将VCCP配置为5伏,因为我正在使用IO扩展器EVM,它们被绑定在一起。

输入停止工作的任何建议? 如果我将端口配置为输出,工作正常,但如果将端口配置为输入,则端口会被卡在零或VCC中,具体取决于寄存器输出的值。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Oscar:
    只是想知道您为什么没有将VCCP连接到5V? 这是故意的吗?
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我正在使用IO扩展器 EVM,VCCI和VCCP已绑定。 我的系统具有3.3V I2C电平,因此我选择了VCCI=VCCL=3.3V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了解释,当端口配置为输出时,它们工作正常,但当我将它们配置为输入时,它们似乎被吸入到配置为输出时配置的最后一个值。

    似乎与输入相关的电子元件损坏,因此,我怀疑当VCCP = 3.3V时,端口是否容错5V。

    如您所知,输入带有一个带电阻器和来自光耦合器的晶体管的LED系列:

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚意识到我的软件应用程序中有一个错误。 所以一切都很好。 对此造成的不便,我们深表歉意。

    最好的餐厅