This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLK105:CCS/TLK105

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/567276/ccs-tlk105-ccs-tlk105

部件号:TLK105

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想对TLK105 PHY使用RMII模式,但在 带有ADR的“RMII控制和状态寄存器”中。 0x0017 我不能为RMII模式设置位5。

此设备不支持此模式吗? 设置的位正在工作,因此不存在访问问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jaikey:

    TLK105确实支持RMII,但您应该使用绑定针来设置此模式,而不是通过寄存器访问。

    RMII和MII之间的频率要求不同,因此很难通过软件打开部件,然后更改参考并重新启动设备。

    此致,