This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75HVD10:RS422应用规格

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566891/sn75hvd10-spec-for-rs422-application

部件号:SN75HVD10

团队成员,您好!

我的客户想将我们的SN75HVD10用于RS422应用程序,但我们的数据表中没有此应用程序的任何规范,所有规范都适用于RS485,您能否共享RS422 TIA-422-B标准的规范? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好南方:

    RS-485和RS-422的规格非常相似,并且RS-485接收器和驱动器的电气特性已指定为符合RS-422要求。 因此,符合标准的RS-485驱动器和接收器可用于大多数RS-422应用。

    此处是RS-485和RS-422标准的基本比较:

    1.总线拓扑
    - RS-422:多喷嘴
    -RS-485:多点

    2.司机人数
    - RS-422:一个
    -RS-485:多个

    3.接收人人数
    - RS-422:10
    -RS-485:最少32个,最多256个

    4.差分输出电压
    - RS-422:100欧姆时为2伏
    -RS-485:在54欧姆之间为1.5V

    5.驱动器输出共模范围
    - RS-422:未指明
    - RS-485:-7V至+12V

    6.驱动器短路电流*
    - RS-422:150uA
    -RS-485:250uA

    *在RS-422中,驱动器从每个A和B输出到接地的短路电流指定为。 在RS-485中,驱动器短路电流指定为从A到B,从B到A,从每个A和B输出到-7V到+12V。

    7.最小接收器输入阻抗
    - RS-422:4K欧姆
    - RS-485:12K欧姆

    8.接收器输入共模范围
    - RS-422:-7V至+7V
    - RS-485:-7V至+12V



    本应用手册详细比较和讨论了RS-485和RS-422规格之间的差异。 ( www.ti.com/.../slla070d.pdf )

    此致,
    乔纳森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    通常可以在RS422系统中使用RS485设备。
    在RS485系统中使用RS422设备通常会出现问题。主要原因是驱动电流低,驱动器短路负电压(有地移时)

    我同意乔纳森的总结。
    所有现代RS422设备的输入电阻都大于12 k Ω