This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SCANSTA101:绕过Scansta 101

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SCANSTA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566477/scansta101-bypass-scansta-101

部件号:SCANSTA101

您好,  

我正在研究Scansta 101数据表,并好奇是否可以通过输入dot1引脚(如TMS或TDI)直接控制dot1_SM引脚(如TMS_SM或TCK_SM),这些引脚将连接到外部JTAG接头。

如果没有这种"旁路"模式,我认为可能需要使用其他MUX逻辑,或者通过将OE引脚设置为高电平来禁用Scansta101的输出引脚(使其处于三态),对吗?

此致,

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jin:

    这是TI的传统器件,因此我们对SCANSTA101的了解有限。 根据阅读数据表,我认为dot1_SM引脚(主SCANSTA101的实际测试引脚)和dot1引脚(作为SCANSTA101的测试/调试接口)之间没有接口。 这些似乎是单独的实体,我希望dot1引脚的行为独立于SCANSTA101操作,类似于JTAG边界扫描对其他设备的工作方式。

    我同意您需要一些方法来创建交换机或mux,以便将dot1_sm引脚从JTAG链中移除。 我相信,把OE高频闪起来会达到这一效果。

    此致,

    Michael