This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:DS90CR288A:关于输入时钟

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566485/ds90cr288a-ds90cr288a-about-input-clock

部件号:DS90CR288A
主题中讨论的其他部件: DS90CR287

大家好,

 DS90CR287/DS90CR288A数据表 对 输入时钟的描述如下:

=====================================================================================================================
输入时钟:启用部件时,输入时钟应始终存在。 如果时钟停止,
应断言PWR DOWN引脚以禁用PLL。
=====================================================================================================================

是 接收器还是发射器的输入时钟?

如果是用于接收器,您如何知道 输入时钟 在PWR DOWN模式下处于激活状态?   

此致,
Toshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Toshi-san,

    此"输入时钟"要求仅适用于发射器,以确保PLL在启动时正常运行。 我注意到,该措辞在文档的后面部分与标题为"发射器输入时钟"的部分基本重复。

    很抱歉混淆了。

    谢谢!

    Michael