This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2020:tps2020,EN引脚上拉/下拉

Guru**** 2538140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2020, TPS2552D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566977/tps2020-tps2020-en-pin-pull-up-pull-down

部件号:TPS2020
主题: TPS2552D中讨论的其他部件

大家好,

对于设计,我们想知道tps2020是否在EN引脚上配备了上拉/下拉电阻器?
看一下数据表和用户指南文档,似乎并不是这样...

如果能快速确认就好了。

谢谢,此致,
-nico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备中没有内部上拉或下拉电阻器。

    在您的应用中可能不需要TPS2020电流限制响应。 请查看图7,13和14,并评估此峰值响应是否适合此应用。 如果没有,我建议使用TPS2552D作为替代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和备注。

    此致,
    -nico