This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:约D1,D2绝对最大额定值

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566857/tpd6s300-about-d1-d2-absolute-maximum-ratings

部件号:TPD6S300

您好,

绝对d1,d2最大额定值为6V。
但是,规定了Braak-down电压(7V)。
请告诉我原因。
 D1,D2最大额定值=6V 表达是否错误?

e2e.ti.com/.../TPD6S300.pdf

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    让我来研究一下这个问题,我很快就会给你们一个答案。

    非常恭敬,
    Brian Dempsey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San,

    感谢您的支持。
    我期待着收到您的意见。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuke San,

    对于您所看到的额定值,列出了不受ESD保护二极管影响的信号电压的最大6V。 这些将是典型的I/O信号电压电平(3.3V,5V等)。 一旦ESD保护表中的电压达到最小7V,二极管将开始进入二极管的击穿区,将信号线的电流驱动至GND。

    基本上,您要确保系统的I/O信号不会超过此6V,否则您将看到ESD保护设备会中断信号。

    我希望这能有所帮助!

    非常恭敬,
    Brian Dempsey