This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953-Q1和DS90UB954-Q1的文档

Guru**** 2012830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB953-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565823/ds90ub953-q1-documentation-for-ds90ub953-q1-and-ds90ub954-q1

部件号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB954-Q1

尊敬的高速接口论坛:

我们正在进行一个项目,以满足我们对 DS90UB953-Q1和DS90UB954-Q1 串行器解串器IC的需求。

如果与TI签署了NDA,请使用 DS90UB953-Q1和DS90UB954-Q1的文档为我们提供支持。

你的大学 Andrew Goodson告诉我,我可以通过PM提供有关该项目的更多详细信息。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DS90UB95x–Q1部件的数据表不可用:我们必须等到2017年第1季度末/ 2017年第2季度开始。

    kr)
    Vincenzo