This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 竞争对手器件与AZ1213-04

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566833/competitive-device-vs-az1213-04s

主题中讨论的其他部件:TPD4E05U06

大家好,

您是否建议我们使用规格与AZ1213-04类似的P2P设备? 谢谢。

http://www.amazingic.com/english/01_products/AZ1213-04S

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    让我为您研究一下,我将尽快与您联系,并提供建议的部件。

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我能找到的最接近的是TPD4E05U06;不幸的是它不是和AZ1213-04S完全一样的包装。 它具有以下保护规格:

    IEC 6.1万-4-2 4级ESD保护
    –±12-kV接触放电
    –±15-kV气隙放电
    IEC 6.1万-4-4 EFT保护
    –80 A (5/50ns)
    IEC 6.1万-4-5电涌保护
    –2.5 A (20μs μ A)
    - 0.42 至0.5 pF标称电容

    TI器件在保护方面的电流容量要低得多,但根据应用的不同,可能不需要额外的电流处理能力。