This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:带SGMII的DP8.3867万IS 100基本T配置

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566635/dp83867is-dp83867is-100-base-t-configuration-with-sgmii

部件号:DP8.3867万IS

您好,

我们计划将DP8.3867万IS TI部件用于我们的新设计之一。 我们的MAC接口将是SGMII。 我们是否可以在仅连接到电缆的2个差分对的情况下为100 BASE T MDI配置DP8.3867万IS?是否会自动选择将始终使用4个差分对的1000 BASE T?

提前感谢!

Safeer。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Safeer:

    使用DP8.3867万IS,您可以使用MDIO事务来强制PHY进入100Base-TX模式或禁用1000BASE-T模式的自动协商通告。

    您可以使用BMCR寄存器地址0x0强制DP8.3867万IS进入100Base-TX模式,或在寄存器地址0x9中禁用1000BASE-T模式

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    感谢您的支持。
    您能否确认这将适用于RGMII/SGMII MAC输入?

    此致,
    Safeer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Safeer:

    在电缆端强制模式独立于正在使用的MAC接口。 上述内容适用于RGMII和SGMII。

    此致,