请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65DP159 大家好,
请告诉我有关注册读数的信息。
我发现了一句话“SNx5DP159设备传输内存寄存器MSB的内容-首先从寄存器00h开始”。
我知道从主设备发送读取命令时,SN65DP159会发送所有寄存器的内容。
如果我想修改一个寄存器,我想读出一个目标寄存器。
主设备只能从SN65DP159读取一个寄存器吗?
此致,
长井
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.