This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP408:16x16和32x32交叉点交换机

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP408, TMDS442, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566870/sn65lvcp408-16x16-and-32x32-crosspoint-switches

部件号:SN65LVCP408
主题中讨论的其他部件: TMDS442HD3SS215

大家好,

我正在寻找HDMI串口开关,如ADN4604,ADN4605或AD8152。

我只能找到一个8x8型号(SN65LVCP408),因此我应该使用其中的许多型号来完成这项工作。

提前非常感谢

kr)

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vicenzo,

    SN65LVCP408不适用于HDMI应用。

    我们有TMDS442,它是1.4 的4对2交叉点交换器。

    我们有HD3SS215,它是一个被动式2:1/1:2交换机

    此致