This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820部件号交换问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/565995/ds125br820-ds125br820-p-n-swap-question

部件号:DS125BR820

您好,先生,

感谢你能抽出时间。

我的客户想知道DS125BR820是否支持P/N交换,以便轻松路由。 是否可以在IT应用程序中交换IN+和IN-?

如果我需要提供任何信息,请随时告知我! 非常感谢。

此致,

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ann:

    是的,DS125BR820可以通过以下方式支持针脚交换。

    交换输入+和输入- (信号通过DS125BR820) 交换输出+和输出-

    通过交换输入和输出信号,保留原始系统定义的信号极性。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的巨大帮助,Lee。 我会将此结果提供给我的客户,谢谢!

    此致,

    Ann Lien