This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:加扰器旁路选项

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566590/dp83867ir-scrambler-bypass-option

部件号:DP8.3867万IR

您好,

我只有一个问题。
我的客户想要禁用DP8.3867万IR的加扰器功能进行100base测试。
DP8.3867万IR是否可以通过设置任何寄存器绕过加扰器?

此致,
Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Taka-san:

    我们没有一种方法可以绕过DP8.3867万的加扰器。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob San,您好!
    感谢您的快速回复。 我明白了。

    但是,我误了设备号。 我非常非常抱歉...
    我将再次单独发布。

    祝您一切顺利,
    Taka