在我开始提问之前,TI的人员应该修复论坛设置。 每次在"Part Number"(部件号)字段中输入DS80PCI102时,将自动选择"Consumer & Computing Forum"(消费者和计算论坛),而不会出现其他选项。 我必须假装没有零件号来开始这项工作。
无论如何,我的问题是:
1.当该部件以ENSMB HIGH和PRSNT# HIGH供电时,该设备是否可从I2C总线访问? 如果不是,何时可以从PRSNT#的下降边缘访问I2C? 我知道开机时有500毫秒的限制。
2.与问题1类似,数据表第15页指出:“如果在ENSMB高时声明PRSNT#,则寄存器保持其当前状态。” 这是否意味着PRSNT#低时不能访问寄存器? 我想知道的只是如何访问寄存器以及如何使寄存器值生效。
3.有两个寄存器字段被定义为"Override RXDET",reg 0x02,Control_2 bit [7]和reg 0x08,Pin_Override, 位[3]。 请解释这两个位和PRSNT#如何相互作用。
谢谢.. XZ