This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:典型功耗

Guru**** 2905080 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566723/pca9544a-typical-power-dissipation

部件号:PCA9544A

您好,

400mW总功率wc是因为我的功率降低太保守,我想得到以下配置的一些典型数字:

PCA9544A

TSSOP20封装

VCC = 3.3 V

总线速度= 100kHz

所有上拉电阻器均为4k7

所有4个通道上的从属设备均已连接,但只有一个通道同时启用

是否有工具或估算器可用于获取此设备的典型电源编号? 或者你可以模拟这种情况吗?

此致,Bertram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bertram您好!

    400mW是封装所能处理的。  设备确实不会消耗太多电量。  功率消耗取决于频率,总线上的电容负载,电压电平和位模式。  大多数功耗都是由于交换机的电阻而发生在交换机中。  开关电阻的范围通常为9-16欧姆,具体取决于Vcc。  假设最差的情况是总线保持低电平,这意味着PASS FET将上拉电阻连接到接地,因此我们的电流为~3.3V/4.7K Ohm = 0.7mA。  假设交换机的最坏情况RSD为20欧姆,这意味着交换机将消耗I^0.0.1225万 mW。  即使是这两倍,我们也是低单位 毫瓦。  器件电路在3.6V时的最大耗散为12uA,即43uW。  我不知道有什么好的工具可以非常精确地耗电。  一般来说,这些部件消耗的功率非常小,结温大约等于壳体温度。  

    Francis Houde