This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI CAN收发器,带中断引脚

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/566720/ti-can-transceiver-with-interrupt-pin

尊敬的先生

TI是否具有带中断引脚的CAN收发器?

Tks

BRS

NAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nat,

    否,TI的CAN收发器当前没有中断引脚。 但我们确实具有像TCAN1042这样的CAN唤醒功能的收发器。 这允许收发器处于待机模式,同时监控CAN总线是否存在显性/隐性/显性唤醒模式。 接收到该模式后,RXD输出将会降低。 此下降边缘可用于提醒MCU/控制器CAN总线处于活动状态,然后它可以将收发器配置为正常操作(而不是低功耗待机模式)。

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大